Betrieblicher Hautschutzplan – der perfekte Hautschutz im Berufsleben

Wir erarbeiten gemeinsam den individuellen Hautschutzplan für Ihr Unternehmen

Die Haut - eines der wichtigsten und größten Organe des Menschen. Doch diverse Einflüsse am Arbeitsplatz können zur Belastung der Haut führen. Das regelmäßige Waschen und Desinfizieren kann dabei die wichtigste Hautschicht beschädigen, deshalb ist es essentiell die richtigen Produkte zum Hautschutz und zur Hautpflege zu verwenden. In einem Hautschutzplan werden je nach Tätigkeitsbereich die Risiken für die Haut am Arbeitsplatz dargestellt. Er gewährleistet, dass die Beschäftigten die Hautschutzartikel richtig verwenden. Zudem werden im Hautschutzplan die Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte aufgeführt, welche angewendet werden sollten, damit die Haut richtig geschützt wird.

Warum ist ein individuell angepasster Hautschutzplan essentiell?

Durch die tägliche Arbeit sind die Hände zahlreichen Belastungen ausgesetzt. Die Haut gesund zu halten ist sehr wichtig, da Hautkrankheiten oftmals langwierig sind und erheblichen Leidensdruck beim Erkrankten auslösen sowie hohe Kosten bei einem Arbeitsausfall verursachen. Die häufigste Ursache sind die Überbelastung der Haut, die Überforderung der Regenerationsmechanismen durch die wiederholte Einwirkung von reizenden Stoffen wie Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie säure- und laugenhaltige Stoffe in Verbindung mit Wasser. Im Jahr 2015 wurde der weiße Hautkrebs und seine Vorstufen in die Liste der Berufskrankheiten mit aufgenommen, denn die Hautkrankheiten machen ca. ein Drittel der nachweislichen Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit aus.

In Unternehmen kommen häufig Musterhautschutzpläne zum Einsatz, die Hautgefährdungen am Arbeitsplatz nicht vollständig berücksichtigen und von einer gesunden Haut beim Beschäftigten ausgehen. So berücksichtigt ein individuell erstellter Hautschutzplan sowohl die spezifischen Anforderungen jedes Mitarbeiters als auch den richtigen Hautschutz und die perfekte Hautpflege entsprechend dem Arbeitsplatz.

Für einen auf Ihren Betrieb zugeschnittenen Hautschutzplan werden folgende Schritte durchgeführt:

  • Konkrete Belastungen für die Haut werden durch eine Gefährdungsbeurteilung vor Ort ermittelt.
  • Gefährdungsbeurteilungen durch die Sicherheitsfachkraft und den Betriebsarzt werden durchgeführt.
  • Die Gefahren am Arbeitsplatz werden in einem Hautschutzplan niedergeschrieben und geeignete Hautschutzlösungen aufgezeigt.

Vorteile für einen speziell für Sie erstellten Hautschutzplan im Überblick

  • Hautschutz für jedes Arbeitsumfeld im Unternehmen.
  • Die Wahrscheinlichkeit der richtigen Anwendung der Hautschutzmittel steigt.
  • Richtige Anwendung der Produkte in den verschiedenen Bereichen, zur richtigen Zeit.
  • Die Hautkrankheiten der Mitarbeiter gezielt vorbeugen bzw. vermeiden.
  • Kosten aus berufsbedingten Krankheiten minimieren:
    • Geschäftskosten reduzieren.
    • Produktivität steigern, durch höheren Schutz.
    • Fehlzeiten der Mitarbeiter reduzieren.

In nur wenigen Schritten zu Ihrem individuell geplanten Hautschutzplan:

In vier Schritten unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihres optimalen Hautschutzplans – für eine transparente Hautschutzorganisation und daher die größtmögliche Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Das Komplettpaket an kompetenter Beratung, der Erstellung eines Hautschutzplans und einer Produktauswahl bietet Ihnen den perfekten Hautschutz vor, während und nach der Arbeit, um die Haut gesund zu halten.

Beratungsgespräch

Gerne macht unser qualifizierter PSA-Fachberater mit Ihnen vor Ort eine Begehung Ihrer Arbeitsstätte und nimmt eine Bestandsaufnahme der Tätigkeiten an den Arbeitsplätzen auf. Daraus resultierend unterbreiten wir Ihnen einen Vorschlag für die Produktauswahl der geeigneten Hautschutzprodukte. Anschließend unterstützen wir Sie bei der Bemusterung und Testphase.

Bestellung

Nach der erfolgreichen Arbeitsplatzbegehung und den möglicherweise getätigten Produkttests können Sie die erste Bestellung bei uns aufgeben. Liefern Sie uns hierfür Informationen zu Anwendungsbereichen, Einsatzgebieten und den ausgewählten Produkten.

Erstellung des Hautschutzplans

Auf Grundlage des Beratungsgesprächs sowie den Resultaten aus der Begehung erstellen wir Ihren individuellen Hautschutzplan und übermitteln diesen an Sie.

Zusendung des Hautschutzplans

Ist der Hautschutzplan zu Ihrer Zufriedenheit? So wird Ihr individuell erstellter Hautschutzplan zugesendet.

Jetzt beraten lassen

Betrieblicher Hautschutz: Hautschutzplan im Detail

Ein vollständiger Hautschutzplan sollte den vierstufigen Ansatz aufzeigen:

  • Hautschutzmittel vor und während der Arbeit.
  • Hautreinigungsmittel vor und während der Arbeit, gemäß dem Verschmutzungsgrad.
  • Hautpflegemittel nach der Arbeit, entsprechend dem Hautzustand.
  • Bei Bedarf Desinfektionsmittel.

So kann Ihr Hautschutzplan aussehen:

  1. Kundenlogo inklusive des Firmennamen und ggf. der Name der Abteilung.
  2. Produkteinteilung in die einzelnen Kategorien: Hautschutz, Handhygiene, Handdesinfektion und Hautpflege.
  3. Individuell gestaltbare Anwendungsbereiche inklusive der Aufzählung der verwendeten Arbeitsstoffe in diesen Bereichen und deren Verschmutzungsgrade, die in diesen Bereichen auftreten können.
  4. Darstellung der Produkte inklusive Produktbeschreibungen und Bildern. Falls gewünscht Visualisierung der Spendersysteme.

Wo bringen Sie Ihren Hautschutzplan richtig an?

Der Hautschutzplan wird durch den Arbeitgeber bereitgestellt und soll den Mitarbeitern frei zur Verfügung stehen.
Der Plan gut sichtbar in der Nähe der Spender oder neben dem Waschplatz als Aushang gezeigt werden. An diesen Plätzen stehen dann die im Hautschutzplan genannten Produkte bereit. Zudem wird gezeigt, bei welchen Arbeiten welches Hautschutzmittel zu verwenden ist.

Wissenswertes zum Thema Hautschutz und Handschutzplan

Online Ratgeber zum Thema Hautschutz

Informieren Sie sich warum Hautschutz wichtig ist und was Sie bei der Produktauswahl beachten sollten.

Jetzt lesen

Handschuhplan für den perfekten Handschutz

Erfahren Sie hier, warum ein individuell angepasster Handschuhplan wichtig ist und welche Vorteile er bietet.

Jetzt informieren

Beratung

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie gerne unsere PSA-Fachberater
und keine Ihrer Fragen bleibt ungeklärt.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb